DOCA0257KO-01

전류 위상 손실

설명

현재 Current Phase Loss 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 모터 전부하 전류의 10% 아래로 내려갑니다.

  • 트립: 지정된 지연 시간 동안 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 모터 전부하 전류의 10% 아래로 내려갑니다.

주의:
  1. Current Phase Loss 단상 모드에서는 단상 손실 보호 기능이 적용되지 않습니다.

  2. FLC의 10% 미만인 전류 값은 정지로 간주되며 계측 및 트립 로그에 값이 표시되지 않습니다.

매개 변수 설정

현재 Current Phase Loss 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?