DOCA0257KO-01

모터 스타터 설정

TeSys Tera system은 인빌드 스타터 논리 및 외부 입력(시작, 정지, 피드백 등)으로 대부분의 스타터 논리를 지원하고 외부 접촉기로 모터를 켜거나 끕니다.

모터의 시작 및 정지는 LTMTCUF control operator unit (HMI), DI(로컬 또는 원격 DI), 통신(PLC 또는 DCS)을 통해 가능합니다. 모터 스타터 논리는 접촉기 열림 또는 닫힘 상태, 접촉기 제어를 위한 모터 전류와 같은 피드백도 고려합니다. 선택된 스타터에 따라 필요한 CONTACTOR_OUTPUT이 접촉기 제어에 사용됩니다.

매개 변수 설정

경고
의도하지 않은 장비 작동
이 제품을 적용하려면 제어 시스템의 설계 및 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요합니다. 이러한 전문 지식을 갖춘 담당자만 이 제품을 프로그래밍, 설치, 구성, 변경 및 적용할 수 있습니다. 모든 현지 및 국가 안전 규약과 표준을 준수하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
모터 스타터 설정은 다음 인터페이스를 사용하여 설정할 수 있습니다.
  • FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC

    .
  • LTMTCUF control operator unit.

  • 통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS

Parameter

Setting range

Default value

Starter Type

  • Direct Online

  • Reverse Direct Online

  • Star-Delta

  • Overload

  • Custom logic 256 to Custom logic 511

Direct Online

Mode Selection

  • Disable

  • HMI

  • DI

  • Communication

Disable

Local 1 Start

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

Communication + Local DI + HMI

Local 2 Start

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

None

Local 3 Start

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

None

Remote Start

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

None

Local 1 Stop

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

Communication + Local DI + HMI

Local 2 Stop

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

None

Local 3 Stop

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

None

Remote Stop

  • None

  • Selection of a combination of the 5 control sources: HMI, Local DI, Remote DI, Communication, and Custom logic

None

Local DI Start Input

  • Momentary

  • Maintained

Momentary

Remote DI Start Input

  • Momentary

  • Maintained

Momentary

Custom Start Input

  • Momentary

  • Maintained

Momentary

Mode Transfer

  • Bump

  • Bumpless

Bump

Communication Start Input

  • Momentary

  • Maintained

Momentary

Change Direction

  • Disable

  • Enable

Disable

Interlocking Time*

0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s

60.00 s

Feedback Response Time

0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s

0.5 s

Current Sensing Time

0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s

0.5 s

Time in Star

0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s

10 s

Change Over Time

0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s

0.3 s

Stop Detection

  • Current based

  • DI + Current based

Current Based

Forced Start Function

  • Disable

  • Enable

Disable

로컬 및 리모트 시작 입력 유형

로컬 DI 시작 입력 매개 변수는 로컬 1, 로컬 2 또는 로컬 3 작동 모드에서 모터를 시작 및 정지하는 데 사용되는 디지털 입력에서 제공하는 명령 유형을 정의합니다.

서랍이나 패널의 시작 스위치 입력은 로컬 시작 DI로 구성할 수 있습니다.

리모트 DI 시작 입력 매개 변수는 리모트 작동 모드에서 모터를 시작 및 정지하는 데 사용되는 디지털 입력에서 제공하는 명령 유형을 정의합니다.

제어 패널의 시작 입력은 리모트 시작 DI로 구성할 수 있습니다.

두 매개 변수는 개별적으로 다음과 같이 별도로 설정할 수 있습니다.

  • 순간(기본값): 모터의 시작 및 정지 명령을 전달하려면 두 개의 디지털 입력이 필요합니다.

    • 선택된 모터 스타터 유형에 따라 시작 디지털 입력의 상승 에지(입력 유형이 활성 하이로 설정된 경우) 또는 하강 에지(입력 유형이 활성 로우로 설정된 경우)에 의해 트리거되는 시작 명령에 대한 디지털 입력 1개

    • 선택된 모터 스타터 유형에 따라 정지 디지털 입력의 상승 에지(입력 유형이 활성 하이로 설정된 경우) 또는 하강 에지(입력 유형이 활성 로우로 설정된 경우)에 의해 트리거되는 정지 명령에 대한 디지털 입력 1개

  • 유지: 모터의 시작 및 정지 명령을 전달하려면 디지털 입력 하나만 필요합니다. 선택된 모터 스타터 유형에 따라 시작 명령에 대한 디지털 입력만 할당해야 합니다. 정지 명령에 디지털 입력을 할당할 필요는 없습니다. 유지 모드에서 선택된 입력은 단일 입력으로 기능하며, 정지 입력은 제공할 필요가 없습니다. 입력이 높으면 모터가 시작되고, 낮으면 모터가 정지합니다.

사용자 정의 시작 입력 유형

기존의 로직 프로그램을 사용하거나 사용자 정의 로직 프로그램을 생성하여 모터 시작 및 정지를 위한 DI 및 DO를 맞춤 설정할 수 있습니다. 매개 변수는 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

  • 순간(기본값): 모터의 시작 및 정지 명령을 전달하려면 두 개의 사용자 정의 입력이 필요합니다.

  • 유지: 모터의 시작 및 정지 명령을 전달하려면 사용자 정의 입력 하나만 필요합니다. 선택된 모터 스타터 유형에 따라 시작 명령에 대한 사용자 정의 입력만 프로그래밍해야 합니다. 정지 명령에 대한 사용자 정의 입력을 프로그래밍할 필요는 없습니다.

통신 시작 입력 유형

통신 시작 입력 유형은 PLC 또는 DCS의 시작 및 정지 명령 동작을 정의합니다. 매개 변수는 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

  • 순간(기본값): PLC 또는 DCS로부터 서로 다른 레지스터의 별도의 시작 및 정지 명령이 필요합니다.

  • 유지: PLC 또는 DCS에서 모터를 시작하거나 정지시키기 위해서는 단 하나의 레지스터 명령만 필요합니다.

주의: 모터 시작 명령이 순간적인 출처로부터 수신된 경우, 동일한 출처로부터 정지 명령을 전송하십시오. 시작 명령이 유지 관리되는 출처로부터 수신된 경우, 동일한 출처로부터 중지 명령을 전송하십시오.

피드백 시간 초과 감지

피드백 시간 초과 감지 기능은 실행 출력이 활성화된 후 모터가 시작되는지 확인하는 데 사용됩니다. 실행 출력을 활성화한 후 피드백 시간 초과는 다음과 같은 경우 감지됩니다.

  • 구성된 모터 전류 감지 시간 내에 모터 전류가 감지되지 않습니다(IMAX < 10% IFLC).

  • 모터 정지 감지는 DI+IFLC로 구성되고, 실행 DI(옵션)에 할당된 디지털 입력의 상태가 구성된 피드백 응답 시간 내에 변경되지 않은 경우

피드백 시간 초과 감지는 모터 스타터의 정지 원인입니다.

피드백 반응 시간

이 시간은 피드백 타임아웃 기능에 사용되며, 설정된 피드백 응답 시간 내에 RUN DI(접촉기 폐쇄 명령 시 피드백 신호)가 감지되지 않을 경우 RUN(접촉기 출력)을 비활성화하여 모터를 정지시킵니다.

주의: 정지 감지 설정을 전류 기반+DI로 구성하고 디지털 입력 중 하나를 실행 DI로 구성하여 피드백 응답 시간 기능을 활성화합니다.

Current Sensing Time(전류 감지 시간)

이 시간은 구성된 전류 감지 시간 내에 모터 전류가 감지되지 않는 경우 실행(접촉기 출력)을 비활성화하여 모터를 정지하는 피드백 시간 초과 기능에 의해 사용됩니다.

자동 정지 감지

자동 정지 감지 기능은 실행 출력이 여전히 활성화된 동안 모터가 정지되었는지 감지하는 데 사용됩니다.

자동 정지 감지 모드를 선택할 수 있습니다:

  • 전류 기반: 모터 전류 IMAX < 5% IFLC인 경우 자동 정지가 감지됩니다.

  • 전류 기반 + DI(기본값):

    • 실행 DI(접촉기 피드백)가 구성된 경우: 실행 DI가 접촉기가 열려 있음을 나타내는 경우에만 자동 정지가 감지됩니다.

    • 실행 DI가 구성되지 않은 경우: 모터 전류가 IMAX < 5% IFLC인 경우 자동 정지가 감지됩니다.

자동 정지 감지는 모터 스타터의 정지 원인입니다. 자동 정지 감지 시 TeSys Tera 모터 스타터 논리에서는 실행(접촉기 출력)을 비활성화합니다.

실행 DI 할당

피드백 시간 초과 및 자동 정지 감지는 접촉기의 피드백을 얻기 위해 실행 DI에 할당된 디지털 입력을 사용할 수 있습니다.

실행 DI에 할당된 디지털 입력에 병렬로 배선할 접촉기는 모터 스타터 유형에 따라 달라집니다.

  • 직접 온라인: KM1

  • 역방향 직접 온라인: KM1 및 KM2

  • 스타 델타: KM1(KM2 및 KM3 피드백 감지 없음)

주의: TeSys Tera system은 피드백 하나(실행 DI)만 지원합니다. 다른 접촉기의 피드백 신호는 직접 온라인 스타터 이외의 시작에 적합한 외부 인터록을 사용하여 피드백 하나(실행 DI)에 병렬로 연결해야 합니다.

전송 모드

범프 모드에서 모터가 실행 중일 때 모드를 변경하면 모터가 정지됩니다. 예를 들어, 로컬 1에서 리모트로 모드를 변경하면 모터가 정지됩니다.

범프 없음 모드에서는 모드가 변경된 후에도 모터 작동이 중단되지 않습니다.

방향 변경

변경 방향 논리는 역방향 직접 온라인 스타터 유형에 적용됩니다.

TeSys Tera system은 다음 두 논리 중 하나에 따라 방향을 정방향에서 역방향, 역방향에서 정방향으로 변경할 수 있습니다.

  • 방향 변경 매개 변수가 활성화로 설정된 논리. 이 논리는 정지 명령을 필요로 하지 않습니다.

    • 모터가 정방향으로 실행되는 동안 유효한 소스에서 역방향 시작 명령을 받은 경우 TeSys Tera system은 정방향 접촉기를 비활성화하고 인터록 타이머를 시작합니다. 인터록 타이머가 경과되면 TeSys Tera system은 역방향 접촉기를 활성화합니다.

    • 모터가 역방향으로 실행되는 동안 유효한 소스에서 정방향 시작 명령을 받은 경우 TeSys Tera system은 역방향 접촉기를 비활성화하고 인터록 타이머를 시작합니다. 인터록 타이머가 경과되면 TeSys Tera system은 정방향 접촉기를 활성화합니다.

    주의:
    • 인터로킹 시간 설정은 연결된 시스템의 접촉기 개방 시간보다 커야 합니다.

    • 방향 변경 억제 기능 ON일 때 다음 설정은 비활성화됩니다:

      • Device Configuration(장치 구성)

      • System Setting(시스템 설정)

      • Starter Setting(스타터 설정)

      • Communication Setting

      • DI Setting

      • DO Setting

      • Name Plate(이름 플레이트)

      • AO Settings

      • Device Session Management(장치 세션 관리)

  • 방향 변경 매개 변수가 비활성화로 설정된 논리. 이 논리에는 선택된 작동 모드에 따라 유효한 소스의 정지 명령이 필요합니다(작동 모드참조). 정지 명령은 인터록 타이머를 시작합니다. 인터록 타이머가 경과되면 다른 방향의 시작 명령에 의해 모터가 시작될 수 있습니다.

전환 시간

전환 시간은 스타 델타 스타터 유형에 적용됩니다.

스타 델타에서 전환 시간은 스타에서 델타 연결로 전환하는 데 사용됩니다. 스타 상태의 시간이 경과한 후 TeSys Tera 스타터 논리는 스타 접촉기 출력을 비활성화하고 전환 시간이 경과할 때까지 기다립니다. 전환 시간이 경과하면 TeSys Tera 스타터 논리는 델타 접촉기 출력을 활성화합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?