DOCA0257KO-01

모터 스타터의 작동 원리

경고
의도하지 않은 장비 작동
  • 이 제품을 적용하려면 제어 시스템의 설계 및 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요합니다. 이러한 전문 지식을 갖춘 담당자만 이 제품을 프로그래밍, 설치, 구성, 변경 및 적용할 수 있습니다. 모든 현지 및 국가 안전 규약과 표준을 준수하십시오.
  • 부하 유형 또는 스타터 유형을 변경하면 단락이 발생하거나 부하에 전원이 공급될 수 있습니다.
  • 부하 유형 또는 스타터 유형에 따라 적절한 배선이 이루어졌는지 확인하십시오.
  • 스타터 설정, 디지털 입력 설정 및 디지털 출력 설정을 변경하는 동안 모터 전원 공급이 차단되었는지 확인해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

애플리케이션 요구 사항에 따라 모터를 켜거나 끄는 데 다양한 유형의 모터 스타터가 사용됩니다. 다양한 유형의 모터가 있으며, 애플리케이션에 따라 모터를 제어하는 데 다양한 배선 연결을 사용합니다. TeSys Tera system은 다양한 유형의 애플리케이션에 사용되는 모터를 제어하는 데 적합한 모터 스타터를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다.

다음 다이어그램에서는 TeSys Tera 모터 스타터의 블록 다이어그램을 보여 줍니다.

시작 또는 정지 입력 명령이 수신되면 모터 스타터 논리에서 입력 소스의 유효성을 검사합니다. 선택된 작동 모드에 따라 시작 또는 정지 명령이 수행됩니다. 모터 스타터 논리에서는 시작 전 조건(금지 상태 및 모터 상태)을 확인합니다. 선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서는 제어 논리들을 실행하고 접촉기 제어 출력 및 금지 상태를 업데이트합니다.

모터 스타터 논리의 입력 및 출력은 사용자가 구성할 수 있습니다. TeSys Tera system에서는 모터 스타터 논리 전후에 사용자 정의 논리를 추가하여 모터 스타터 논리를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어 다음 블록 다이어그램을 참조하십시오.

Custom Logic Editor에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN를 참조하십시오.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?