초기화 모드
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
각 보호 기능의 초기화 모드는 개별적으로 설정할 수 있습니다. 초기화 모드는 보호 기능이 한번 트립된 후에 원래 상태로 복구되는 방법을 정의합니다. 동일한 보호 기능에 대해 여러 초기화 모드를 설정할 수 있습니다.
|
초기화 모드 |
설명 |
|---|---|
|
Auto |
열 과부하 보호를 위해 열 메모리가 열 초기화 수준 미만으로 떨어지면 트립이 자동으로 초기화됩니다. 다른 보호를 위해, 픽업이 초기화되고 자동 초기화 시간이 경과한 후 트립이 자동으로 초기화됩니다. |
|
Reset Key |
여행 초기화는 LTMTCUF control operator unit 또는 DTM 제어판 섹션의 LTMT main unit 또는 DTM 제어판 섹션의 트립 리셋을 통해 가능합니다. |
|
DI |
트립 초기화는 디지털 입력을 통해 가능합니다. 디지털 입력 중 하나는 트립 초기화 신호로 구성되어야 합니다. |
|
Communication |
트립 초기화는 통신 네트워크를 통해 PLC 또는 DCS에서 가능합니다. |
경고