디지털 출력
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 기계
작동
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
TeSys Tera system은 최대 13개의 디지털 출력을 지원합니다.
-
LTMT main units의 디지털 출력 3개
-
LTMT expansion modules을 통해 디지털 출력 최대 10개
출력 구성
디지털 출력은 다음 인터페이스 중 하나를 사용하여 구성할 수 있습니다.
-
FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC
-
LTMTCUF control operator unit.
-
통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS
각 디지털 출력에는 다음과 같은 매개 변수가 있습니다.
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Active type |
|
|
Output type |
|
|
Pulse time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input source |
디지털 출력은 선택된 모터 스타터 유형에 따라 기본적으로 설정됩니다.
출력 유형
활성 유형, 출력 유형 및 펄스 시간(t) 매개 변수는 LTMT main unit에서 출력 정보(A)가 처리되는 방식을 정의하며, 계전기 출력(B)에 의해 전송되는 물리적 정보에서 변환됩니다.
DO 입력 소스
가장 많이 사용되는 입력 소스는 다음 표에 나와 있습니다.
|
Index |
Input source |
|---|---|
|
232 |
Pickup status |
|
233 |
Alarm status |
|
234 |
Trip status |
|
235 |
Motor stop error detection |
|
504 |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
|
505 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
|
506 |
CONTACTOR OUTPUT 3 |
|
507 |
CONTACTOR OUTPUT 4 |
|
508 |
CONTACTOR OUTPUT 5 |
입력 소스의 전체 목록은 부록의 입력 소스 항목을 참조하십시오.
경고