모터 상태
경고 |
|---|
|
의도하지 않은
장비 작동
모터 전류가 IFLC의
10% 미만으로 떨어지면 LTMCUF
control operator unit 0을 표시합니다. 유지보수
활동을 수행하기 전에
모터가 완전히 정지
위치에 있는지 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
LTMT main unit은 최대 3상 전류(IMAX) 및 전부하 전류(IFLC) 설정을 기반으로 모터 상태를 정의합니다.
|
모터 상태 |
설명 |
|
|---|---|---|
|
Stop |
IMAX < IFLC의 10%인 경우 모터 정지 상태입니다. |
|
|
Start |
IMAX ≥ IFLC의 10%인 경우 모터 시작 상태입니다. |
|
|
Run |
IMAX가 실행 임계값 + 10%를 초과하다가 실행 임계값 아래로 떨어지면 모터 실행 상태입니다. 실행 임계값(RT)은 초과 시작 시간 기능의 매개 변수입니다. |
|
| A | 정지 |
| B | 시작 |
| C | 실행 |
| D | 정지 |
히터 상태
LTMT main unit은 최대 3상 전류(IMAX) 및 전부하 전류(IFLC) 설정을 기반으로 히터 상태를 정의합니다.
|
히터 상태 |
설명 |
|
OFF |
히터가 OFF IMAX가 IFLC의 10%일 경우 상태. |
|
ON |
히터는 ON IMAX가 IFLC의 15% 상태가 100 ms 동안 지속될 경우 작동합니다. |
경고