아날로그 입력 보호
설명
최대 4개의 아날로그 입력이 가능하며, 최대 2개까지 연결할 수 있습니다. LTMTAN21 expansion modules. 각각의 LTMT expansion module아날로그 입력(AI)에는 보호 기능이 제공됩니다.
The AI Protection 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보:
-
감지 설정이 Under(부족)인 경우, 아날로그 입력이 경보 수준 아래로 내려가면 발생
-
감지 설정이 Over(초과)인 경우, 아날로그 입력이 경보 수준 위로 올라가면 발생
-
-
트립:
-
검출 설정 의 경우, 아날로그 입력이 원하는 시간 지연 동안 트립 레벨 아래로 내려가면
-
검출 설정Over의 경우, 아날로그 입력이 원하는 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과할 때
-
매개 변수 설정
각 AI Protection 기능은 다음과 같은 구성 가능한 설정을 제공합니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Detection |
|
Under |
|
Trip level |
4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA |
4.0 mA |
|
Time delay |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Alarm |
4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA |
4.0 mA |
|
Reset mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Diagnostic |
|
Disable |