단기 과전류
설명
는 TeSys Tera system 정시 단시간 Short Time Overcurrent 보호 기능을 제공합니다.
는 Short Time Overcurrent 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 지정된 시간 지연 동안 트립 수준을 초과할 경우
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
DO2는 다음과 같이 구성됩니다. Short Time Overcurrent.
매개 변수 설정
는 Short Time Overcurrent 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–10.00 s in step of 0.01 s |
0.05 s |
|
Alarm Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
경고