온도 측정
TeSys Tera system은 LTMT main unit에 대해 최대 1개의 온도 입력을 지원합니다.
LTMT Main Unit에 의해 측정되는 온도
LTMT main unit 온도 입력은 2선식 온도 센서에 연결할 수 있습니다.
다음 유형의 온도 센서 중 하나를 사용할 수 있습니다.
-
PT100
-
PTC (바이너리)
|
특성 |
PT100 온도 센서 |
바이너리 PTC 저항 온도 센서 |
|---|---|---|
|
범위 |
25~100°C |
2700~4000Ω |
|
분해능 |
0.1°C |
1Ω |
|
새로 고침 간격 |
500ms |
500ms |