정상 역과전류
설명
는 TeSys Tera system 제공하는 Normal Inverse Overcurrent (IEC 등급 A – 표준 역전) 보호 기능을 제공합니다.
정상 역과전류의 Normal Inverse Overcurrent 보호의 작동
시간은 다음 공식으로
주어집니다:
변수 정의:
-
T = 트립 시간
-
TMS = 시간 승수
-
k와 α는 곡선 유형 상수입니다. 표준 역곡선의 경우 k = 0.140 및 α = 0.020입니다.
-
I = 실제 전류
-
Ip= 픽업 전류 설정
는 Normal Inverse Overcurrent 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 IEC A급 곡선 및 시간 지연(TMS) 설정에서 도출된 시간 동안 트립 수준을 초과할 경우
매개 변수 설정
는 Normal Inverse Overcurrent 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay (TMS) |
0.1–20.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |