시스템 자체 진단
설명
LTMT main unit은 일련의 자체 테스트를 수행하여 다음을 모니터링합니다.
-
LTMT main unit의 올바른 내부 기능
-
LTMT main unit에 연결된 모듈의 올바른 기능
-
LTMT main unit에 연결된 모듈과의 통신
자체 테스트에서 감지된 장치 내부 오류는 LTMT main unit에서 다음 인터페이스를 사용하여 액세스할 수 있습니다.
-
PC에서 실행되는 SoMove FDT 컨테이너 소프트웨어를 실행하는 TeSys Tera DTM 표준 웹 서버 기능을 갖추고 설치된 상태여야 합니다.
-
LTMTCUF control operator unit.
-
통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS
감지된 마지막 20개의 장치 내부 오류는 LTMT main unit에 의해 기록됩니다. 자세한 내용은 장치 내부 기록 항목을 참조하십시오.
장치 내부 오류가 감지된 경우 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN의 문제 해결 부분을 참조하십시오.
장치 내부 오류 감지됨
다음과 같은 장치 내부 오류가 감지되면 모터 스타터 논리에 의해 모터 또는 히터가 정지되거나 금지됩니다.
-
센서 모듈 통신 오류가 감지됩니다.
-
LTMT expansion module 통신 오류가 감지되었습니다.
-
초기화 중 오류 감지됨 LTMT expansion module 초기화 중 오류가 감지되었습니다.
-
구성 오류가 감지됩니다.