정지 오류 감지
설명
정지 명령을 내린 후에도 접촉기 용착으로 인해 모터가 정지하지 않으면 모터 정지 오류 감지 기능이 트립 신호를 제공하여 모터를 다른 방식으로 정지시킵니다.
이 기능은 정지 신호가 설정된 후 전류를 모니터링합니다. 정지 신호가 설정된 후 지연 시간 설정에 지정된 시간 동안 3상 전류 중 어느 하나라도 여전히 존재하는 경우 이 기능은 트립 신호를 트리거합니다.
매개 변수 설정
모터 정지 오류 감지 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |