백스핀 방지 타이머
설명
백스핀 방지 타이머는 모터가 기계적으로 정지될 때까지 대기하는 용도로 사용됩니다.
모터가 (전기적으로) 정지되면 이 기능은 사전 정의된 지연 시간이 경과할 때까지 LTMT main unit을 금지 모드로 유지합니다.
매개 변수 설정
백스핀 방지 타이머 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0–60000 s in step of 1 s |
0 s |