HMI 통신 손실
설명
HMI 통신 손실 함수:
-
통신이 설정된 후 LTMT main unit과 HMI 포트를 통해 연결된 HMI 간의 통신 손실을 감지합니다.
-
기능 설정에 따라 경보 또는 트립 동작을 발생시킵니다.
매개 변수 설정
|
Parameter |
Range |
Default value |
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto Reset Delay |
0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |