DOCA0257KO-01

실속 로터

설명

스톨 로터 Stall Rotor 상태는 모터가 작동 상태일 때 발생하며, 과부하 또는 부하 걸림으로 인해 발생합니다. 스톨 로터 Stall Rotor 보호 기능은 모터가 작동 상태일 때만 활성화됩니다.

스톨 로터 Stall Rotor 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터 실행 상태 동안 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 모터 실행 상태에서 지정된 지연 시간 동안 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 픽업 수준을 초과합니다.

매개 변수 설정

스톨 로터 Stall Rotor 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Pickup

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

2 s

Alarm Level

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?