잠긴 로터
설명
잠긴 로터 Locked Rotor 보호 기능은 모터 시동 시 모터를 보호합니다. 잠긴 로터 Locked Rotor 상태는 주로 과도한 부하 또는 로터와 샤프트 사이의 부적절한 연결로 인해 발생합니다. 잠긴 로터 Locked Rotor 보호 기능은 모터 시동 시간 동안에만 활성화됩니다.
잠긴 로터 Locked Rotor 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보: 모터 시작 중에 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: 모터 기동 시 지정된 시간 지연 동안 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 트립 수준을 초과합니다.
매개 변수 설정
잠긴 로터 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
150–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
10 s |
|
Alarm Level |
150–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |