Interverrouillage des entrées numériques
Description
Toute entrée numérique de LTMT main unit ou LTMT expansion module peut être configurée comme interverrouillage, ce qui permet d’empêcher le démarrage du moteur en l’absence d’entrées numériques requises. De même, les Interlock Protection, si elle est activée, déclenche le moteur en l’absence de verrouillage. Un maximum de 12 entrées numériques peuvent être utilisées comme interverrouillage (1-12) et chaque interverrouillage est fourni avec la fonction de protection.
L’entrée d’interverrouillage peut être attribuée en tant que fonction telle qu’une alarme ou un déclenchement qui sera exécuté en l’absence de cet interverrouillage. L’interverrouillage configuré comme déclenchement entraîne le déclenchement de LTMT main unit en cas d’absence de l’interverrouillage correspondant.
L’entrée numérique, la fonction Interlock Protection génère les signaux suivants :
-
Alarme : lorsque le statut d’interverrouillage des entrées numériques est à l’état bas.
-
Déclenchement : lorsque le statut d’interverrouillage des entrées numériques est à l’état bas pour la temporisation spécifiée.
Paramétrage
Chaque entrée numérique, la fonction Interlock Protection dispose des paramètres configurables suivants :
|
Paramètre |
Plage de réglage |
Valeur par défaut |
|---|---|---|
|
Fonction |
|
Désactiver |
|
Temporisation |
0,1–6 000,0 s par incrément de 0,1 s |
0 s |
|
Mode de réinitialisation |
|
DI + bouton de réinitialisation |
|
Délai de réinitialisation automatique (applicable uniquement si le mode de réinitialisation est Auto) |
0,0–6 000,0 s par incrément de 0,1 s |
0 s |