전류 불균형
설명
현재 불균형 Current Imbalance 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보: Current Imbalance 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: Current Imbalance 지정된 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과합니다.
매개 변수 설정
주의 |
|---|
|
모터 과열 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
현재 불균형 Current Imbalance 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm + Trip |
|
Trip Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |
|
Alarm Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
주의