DOCA0257KO-01

역방향 직접 온라인

설명

역방향 직접 온라인 스타터에는 다음과 같은 디지털 입력 및 출력이 필요합니다.

  • 모터 로컬 정방향 시작, 로컬 역방향 시작 및 로컬 정지에 대한 디지털 입력 3개

  • 모터 정방향 실행 명령(접촉기 출력 1) 및 역방향 실행 명령(접촉기 출력 2)에 대한 디지털 출력 2개

배선도

역방향 직접 온라인 모드인 TeSys Tera system의 배선도 예:

KM1: 접촉기 출력 1(정방향)

KM2: 접촉기 출력 2(역방향)

주의: 기계적 인터록은 KM1 및 KM2에 연결됩니다.

논리 다이어그램

다음 다이어그램에서는 역방향 직접 온라인 스타터의 논리 다이어그램을 보여 줍니다.

작동 원리

역방향 직접 온라인 모드를 선택하면 다음 소스 중 하나에서 모터를 시작할 수 있습니다.

위의 소스 중 하나에서 정방향 시작 명령이 수신되고 모터가 시작 준비 완료(즉, 금지 원인 감지됨 없음) 상태인 경우 TeSys Tera system은 정방향 주 접촉기 출력 1을 활성화합니다.

마찬가지로, 위의 소스 중 하나에서 역방향 시작 명령이 수신되고 모터가 시작 준비 완료(즉, 금지 원인 감지됨 없음) 상태인 경우 TeSys Tera system은 역방향 주 접촉기 출력 2를 활성화합니다.

방향 변경 논리는 방향 변경 에 따라 달라집니다.

TeSys Tera system은 다음과 같은 모터 정지 원인 중 하나가 감지되면 접촉기 출력 1 및 접촉기 출력 2를 비활성화합니다.

DI/DO 기본 할당

역방향 직접 온라인 스타터 유형이 선택된 경우 디지털 입력 및 디지털 출력의 기본 할당과 설정은 다음과 같습니다.

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Local-START< DI

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

CONTACTOR OUTPUT 2

Trip

Tag

CNTR OP 1

CNTR OP 2

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?