과전력
설명
과전력 Over Power 기능은 다음 신호를 생성합니다:
-
경보: 측정된 유효 전력이 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: 측정된 유효 전력이 지정된 시간 지연 동안 트립 수준을 초과합니다.
매개 변수 설정
과전력 Over Power 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
110% of nominal power |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of nominal power in step of 1% |
110% of nominal power |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |