이름 플레이트
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
이 제품을 적용하려면
제어 시스템의 설계
및 프로그래밍에 대한
전문 지식이 필요합니다.
이러한 전문 지식을
갖춘 담당자만 이 제품을
프로그래밍, 설치, 구성,
변경 및 적용할 수 있습니다.
모든 현지 및 국가 안전
규약과 표준을 준수하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
시스템 설정은 다음 인터페이스를 사용하여 설정할 수 있습니다.
-
FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC
-
그리고 LTMTCUF control operator unit
-
통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS
|
Parameter name |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Tag* |
MMR0000001 |
MMR0000001 |
|
Nominal Power |
0.1–6553.5 KW |
0.1 KW |
|
Load Type |
|
Motor |
|
Number of Phases |
|
Three Phase |
Nominal Power(공칭 전력)
Name Plate(이름 플레이트) 메뉴에 입력된 공칭 전력 값은 모든 전력 관련 보호에 대한 레퍼런스입니다.
Load Type(부하 유형)
TeSys Tera system 부하 유형으로 모터(유도성) 및 히터(저항성)를 지원합니다. 부하를 기준으로 부하 유형을 구성할 수 있습니다.
기본 부하 유형은 모터이며, 장치 구성을 기반으로 TeSys Tera system의 전체 기능을 활성화합니다.
히터 부하 유형에서는 다음 보호 기능이 비활성화됩니다:
-
열 과부하
-
잠긴 로터
-
Stall Rotor(정지 로터)
-
최대 시작 횟수
-
백스핀 방지 타이머
-
전압 강하
-
출력 차단
Number of Phases(위상 수)
3상 모터에는 Three-Phase(3상) 설정을 선택하고 단상 모터에는 Single-Phase(단상) 설정을 선택합니다.
경고