계산된 접지 트립
설명
접지 전류는 3상 시스템의 중성 라인을 통해 흐르는 불균형한 전류입니다. 정상 상태에서 접지 전류는 무시할 수 있거나 영(0)에 가깝습니다. 지상 이동이 발생할 때만 존재합니다.
위험 |
|---|
|
부적절한 트립 감지
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
접지 전류는 LTMTCT/LTMTCTV sensor module에 의해 내부적으로 계산됩니다. 계산된 지상 이동 거리 Calculated Ground Trip 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:
-
경보: 계산된 접지 전류가 경보 수준을 초과합니다.
-
트립: 계산된 지면 전류가 지정된 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과합니다.
모터가 시작 상태에 있을 때 성가신 트립 작동을 방지하기 위해 보호 기능을 비활성화할 수 있습니다.
다음과 같이 사용하는 것이 권장됩니다 Calculated Ground Trip 보호 장치로 권장됩니다:
-
IFLCmin= 0.3 A (0.3~3 A 범위, 25 A 및 100 A도 마찬가지).
-
최소 접지 트립 임계값 = 0.3 A의 50% = 0.15 A.
-
보호 설정을 IFLCmin의 50% 미만으로 유지하는 경우, CBCT를 이용한 측정된 접지 트립을 사용하십시오.
-
Calculated Ground Trip 단상 모드에서는 보호 기능이 적용되지 않습니다.
-
FLC의 10% 미만으로 설정된 계산된 접지 전류에는 히스테리시스를 적용할 수 없습니다.
매개 변수 설정
계산된 지상 이동 거리 Calculated Ground Trip 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
10–500% of IFLC in step of 1% |
20% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–600.00 s in step of 0.01 s |
0.2 s |
|
Alarm Level |
10–500% of IFLC in step of 1% |
20% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Function While Motor Starting |
|
Disable |
위험