직접 온라인
설명
직접 온라인 스타터에는 다음과 같은 디지털 입력 및 출력이 필요합니다.
-
모터 로컬 시작 및 로컬 정지에 대한 디지털 입력 2개
-
모터 실행 명령 접촉기 출력 1에 대한 디지털 출력 1개
배선도
직접 온라인 모드인 TeSys Tera system의 배선도 예:
KM1: 접촉기 출력 1
논리 다이어그램
다음 다이어그램에서는 직접 온라인 스타터의 논리 다이어그램을 보여 줍니다.
작동 원리
직접 온라인 모드를 선택하면 다음 소스 중 하나에서 모터를 시작할 수 있습니다.
위의 소스 중 하나에서 시작 명령이 수신되고 모터가 시작 준비 완료(즉, 금지 원인 감지됨 없음) 상태인 경우 TeSys Tera system은 접촉기 출력 1을 활성화합니다.
TeSys Tera system은 다음과 같은 모터 정지 원인 중 하나가 감지되면 접촉기 출력 1을 비활성화합니다.
DI/DO 기본 할당
직접 온라인 스타터 유형이 선택된 경우 디지털 입력 및 디지털 출력의 기본 할당과 설정은 다음과 같습니다.
|
DI parameters |
DI01 settings |
DI02 settings |
DI03 settings |
DI04 settings |
|---|---|---|---|---|
|
Trigger type |
Active high |
Active low |
Active high |
Active high |
|
Input source |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
Other |
Mode Selection 1 |
|
Validation time |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO parameters |
DO01 settings |
DO02 settings |
DO03 settings |
|---|---|---|---|
|
Active type |
Active high |
Active high |
Active high |
|
Input source |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
Alarm Status |
Trip Status |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
Alarm DO |
Trip DO |
|
Output type |
Level |
Level |
Level |