Paramètres du démarreur moteur
TeSys Tera system prend en charge la plupart des logiques de démarreur avec les logiques de démarreur intégrées et les entrées externes (démarrage, arrêt, retour, etc.) et met le moteur sous ou hors tension à l’aide de contacteurs externes.
Le démarrage et l’arrêt du moteur sont possibles à partir de LTMTCUF control operator unit (HMI), DI (DI local ou distant) et communication (PLC ou DCS). Les logiques de démarreur moteur prennent également en compte les retours, tels que le statut ouvert ou fermé du contacteur et le courant moteur pour contrôler le contacteur. Selon le démarreur sélectionné, la sortie CONTACTOR_OUTPUT requise est utilisée pour la commande du contacteur.
Réglage des paramètres
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
L’application de ce produit nécessite des
compétences en conception et programmation de systèmes de
contrôle. Seul le personnel possédant ces compétences
doit être autorisé à programmer et à utiliser
ce produit. Respectez la réglementation locale et nationale en
matière de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
-
Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove
. -
LTMTCUF control operator unit.
-
Un automate ou un DCS via le réseau de communication.
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|
Starter Type |
|
Direct Online |
|
Mode Selection |
|
Disable |
|
Local 1 Start |
|
Communication + Local DI + HMI |
|
Local 2 Start |
|
None |
|
Local 3 Start |
|
None |
|
Remote Start |
|
None |
|
Local 1 Stop |
|
Communication + Local DI + HMI |
|
Local 2 Stop |
|
None |
|
Local 3 Stop |
|
None |
|
Remote Stop |
|
None |
|
Local DI Start Input |
|
Momentary |
|
Remote DI Start Input |
|
Momentary |
|
Custom Start Input |
|
Momentary |
|
Mode Transfer |
|
Bump |
|
Communication Start Input |
|
Momentary |
|
Change Direction |
|
Disable |
|
Interlocking Time* |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
60.00 s |
|
Feedback Response Time |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
0.5 s |
|
Current Sensing Time |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
0.5 s |
|
Time in Star |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
10 s |
|
Change Over Time |
0.01 to 600.00 s in step of 0.01 s |
0.3 s |
|
Stop Detection |
|
Current Based |
|
Forced Start Function |
|
Disable |
Type d’entrée de démarrage local et distant
Le paramètre Entrée démarrage DI local définit le type de commande fourni par les entrées numériques utilisées pour démarrer et arrêter le moteur en mode de fonctionnement Local 1, Local 2 ou Local 3.
L’entrée du commutateur de démarrage à partir du tiroir ou du panneau peut être configurée en tant que DI de démarrage local.
Le paramètre Entrée démarrage DI distant définit le type de commande fourni par les entrées numériques utilisées pour démarrer et arrêter le moteur en mode de fonctionnement Distant.
L’entrée de démarrage à partir du panneau de commande peut être configurée comme DI de démarrage distant.
Les deux paramètres peuvent être définis séparément sur :
-
Momentané (valeur par défaut) : Deux entrées numériques sont nécessaires pour envoyer les commandes de démarrage et d’arrêt du moteur :
-
Une entrée numérique pour la commande de démarrage, déclenchée par un front montant (si le type d’entrée est défini comme actif haut) ou un front descendant (si le type d’entrée est défini comme actif bas) sur les entrées numériques de démarrage selon le type de démarreur moteur sélectionné.
-
Une entrée numérique pour la commande d’arrêt, déclenchée par un front montant (si le type d’entrée est défini comme actif haut) ou un front descendant (si le type d’entrée est défini comme actif bas) sur les entrées numériques d’arrêt selon le type de démarreur moteur sélectionné.
-
-
Maintenu : Une seule entrée numérique est requise pour envoyer les commandes de démarrage et d’arrêt du moteur. Seules les entrées numériques des commandes de démarrage doivent être attribuées selon le type de démarreur moteur sélectionné. Il n’est pas nécessaire d’attribuer une entrée numérique à la commande d’arrêt. L’entrée sélectionnée en mode maintenu fonctionnera comme une entrée unique, aucune entrée d’arrêt ne doit être fournie. Si l’entrée est élevée, le moteur démarre et si elle est faible, le moteur s’arrête.
Type d’entrée de démarrage personnalisé
Vous pouvez utiliser un programme applicatif existant ou en créer un personnalisé pour personnaliser les DI et DO pour le démarrage et l’arrêt du moteur. Le paramètre peut être défini sur :
-
Momentané (valeur par défaut) : Deux entrées personnalisées sont nécessaires pour envoyer les commandes de démarrage et d’arrêt du moteur.
-
Maintenu : Une seule entrée personnalisée est requise pour envoyer les commandes de démarrage et d’arrêt du moteur. Seules les entrées personnalisées des commandes de démarrage doivent être programmées selon le type de démarreur moteur sélectionné. Il n’est pas nécessaire de programmer une entrée personnalisée pour la commande d’arrêt.
Type d’entrée de début de communication
Le type d’entrée de début de communication définit le comportement de la commande de démarrage et d’arrêt de l’automate ou du DCS. Le paramètre peut être défini sur :
-
Momentané (valeur par défaut) : Des commandes distinctes de démarrage et d’arrêt provenant de différents registres sont requises de la part du PLC ou du DCS.
-
Maintenu : Une seule commande d’enregistrement est nécessaire depuis le PLC ou le DCS pour démarrer ou arrêter le moteur.
Détection de temporisation de retour
La fonction de détection de temporisation de retour permet de vérifier si le moteur démarre après activation de la sortie RUN. Après l’activation de la sortie RUN, une temporisation de retour est détectée si :
-
Le courant moteur n’est pas détecté (IMAX < 10 % du courant IFLC) dans le délai de détection de courant moteur configuré.
-
La détection d’arrêt du moteur est configurée par DI+IFLC, et si le statut de l’entrée numérique attribuée à la DI RUN facultative n’a pas changé dans le temps de réponse de retour configuré.
La détection de la temporisation de retour est une cause d’arrêt des démarreurs moteur.
Temps de réponse de retour
Ce délai est utilisé par la fonction de temporisation de retour d’information pour arrêter le moteur en désactivant RUN (SORTIE DU CONTACTEUR) en cas d’absence de détection de RUN DI (signal de retour d’information du contacteur lorsqu’il reçoit l’ordre de se fermer) dans le délai de réponse de retour d’information configuré.
Temps de détection de courant
Ce temps est utilisé par la fonction de temporisation de retour, pour arrêter le moteur en désactivant RUN (SORTIE CONTACTEUR), en cas de non-détection du courant moteur dans le temps de détection du courant configuré.
Détection d’arrêt automatique
La fonction de détection d’arrêt automatique permet de détecter que le moteur s’est arrêté alors que la sortie RUN est toujours activée.
Vous pouvez sélectionner le mode de détection d’arrêt automatique :
-
Selon le courant : Arrêt automatique détecté si le courant moteur IMAX < 5 % du courant IFLC.
-
Selon le courant + DI (valeur par défaut) :
-
Si la DI RUN (retour contacteur) est configurée : L’arrêt automatique n’est détecté que si la DI RUN indique que le contacteur est ouvert.
-
Si la DI RUN n’est pas configurée : L’arrêt automatique est détecté si le courant moteur IMAX < 5 % du courant IFLC.
-
La détection d’arrêt automatique est une cause d’arrêt des démarreurs moteur. Lors de la détection d’arrêt automatique, la logique des démarreurs moteur Tesys Tera désactive le mode RUN (CONTACTEUR DE SORTIE).
Attribution de la DI RUN
La temporisation de retour et la détection d’arrêt automatique peuvent utiliser une entrée numérique attribuée à la DI RUN pour obtenir le retour du contacteur.
Les contacts du contacteur à câbler en parallèle à l’entrée numérique attribuée à la DI RUN dépendent du type de démarreur moteur :
-
En ligne direct : KM1
-
En ligne direct réversible : KM1 et KM2
-
Étoile-triangle : KM1 (pas de détection du retour de KM2 et KM3)
Mode de transfert
En mode À-coup, si vous modifiez le mode lorsque le moteur tourne, ce dernier s’arrête. Par exemple, si vous passez du mode Local 1 au mode Distant, le moteur s’arrête.
En mode Sans à-coups, le fonctionnement du moteur reste ininterrompu même après le changement de mode.
Changer de direction
La logique de changement de direction s’applique au type de démarreur en ligne direct inverse.
TeSys Tera system peut changer de direction d’avant en arrière et d’arrière en avant selon l’une des deux logiques :
-
Logique avec le paramètre Changement de direction défini sur Activer. Cette logique ne nécessite pas de commande d’arrêt.
-
Si une commande de démarrage inverse provenant d’une source valide est reçue alors que le moteur tourne en marche avant, TeSys Tera system désactive le contacteur avant et démarre le temporisateur d’interverrouillage. Une fois le temporisateur d’interverrouillage écoulé, TeSys Tera system active le contacteur inverse.
-
Si une commande de démarrage avant provenant d’une source valide est reçue alors que le moteur tourne en marche arrière, TeSys Tera system désactive le contacteur inverse et démarre le temporisateur d’interverrouillage. Une fois le temporisateur d’interverrouillage écoulé, TeSys Tera system active le contacteur avant.
NOTE:-
Les paramètres du temps d’interverrouillage doivent être supérieurs au temps d’ouverture du contacteur du système connecté.
-
Les paramètres suivants sont désactivés lorsque l’option Direction Change Inhibit est ON :
-
Device Configuration
-
System Setting
-
Starter Setting
-
Communication Setting
-
DI Setting
-
DO Setting
-
Name Plate
-
AO Settings
-
Device Session Management
-
_DD01387088.png)
-
-
Logique avec le paramètre Changement de direction défini sur Désactiver. Cette logique nécessite une commande d’arrêt d’une source valide selon le mode de fonctionnement sélectionné, Modes de fonctionnement. La commande d’arrêt lance le temporisateur d’interverrouillage. Une fois le temporisateur d’interverrouillage écoulé, le moteur peut être démarré par une commande de démarrage dans une autre direction.
Temps de commutation
Le temps de commutation s’applique aux types de démarreurs étoile-triangle.
En mode Étoile-triangle, le temps de commutation permet de passer de la connexion étoile à la connexion triangle. Une fois le temps en Étoile écoulé, la logique du démarreur TeSys Tera désactive la SORTIE CONTACTEUR étoile et attend que le temps de commutation se soit écoulé. Une fois le temps de commutation écoulé, la logique du démarreur TeSys Tera active la SORTIE CONTACTEUR triangle.
AVERTISSEMENT