DOCA0218ZH-00

长延时额定插头

可使用四个可互换的长延时额定插头中的一个来限制长延时吸合电流设置范围,以提高长延时保护的精度。

选择长延时额定插头

下表列出了可用的额定插头:

部件号

Ir 值的设置范围

C33542

标准

0.4-1 x Ir

C33543

低设置

0.4-0.8 x Ir

C33544

高设置

0.8-1 x Ir

C33545

无长延时保护时,Ir = In(对于短延时保护设置)

注: 如果未安装长延时额定插头,则脱扣单元在以下降级条件下继续运行:
  • 长延时电流设置 Ir 为 0.4。

  • 长延时时间延迟 tr 对应于调整旋钮所指示的值。

  • 接地漏电保护功能已禁用。

更换步骤

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM 029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭该设备的所有电源。
  • 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
脱扣单元性能退化的危害
在进行介电强度测试之前,必须:
  • 拆除 MicroLogic E 脱扣单元上的长延时额定插头。
  • 断开与设备相连的所有电气辅助装置(比如,MXMN 线圈)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

按照以下步骤更改或拆除额定插头:

  1. 将断路器分闸。

  2. 打开脱扣单元保护盖。

  3. 记录开关设置。

  4. 拧下长延时额定插头安装螺钉。

  5. 拆下可调额定插头。

  6. 检查安装区域是否存在碎屑和污染。

  7. 取出替换额定插头。

  8. 轻轻推入替换额定插头。

  9. 拧紧长延时额定插头安装螺钉。

  10. 将脱扣单元设置设定为先前记录的值,或修改设置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.