MicroLogic 7.0A 脱扣单元上的接地漏电保护
-
接地漏电保护功能主要保护人员免受间接接触的伤害,因为接地漏电电流可能导致裸露的导电部件电位增加。
-
接地漏电吸合电流值 IΔn 直接以安培为单位进行显示,时间延迟遵循定时限曲线。
-
此功能需要用到外部矩形互感器。
-
如果未安装长延时额定值插头,则此功能无法工作。
接地漏电吸合电流值 IΔn
|
IΔn 吸合电流 (A)(精度 0 至 -20%) |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
10 |
20 |
30 |
时间延迟 Δt
|
Δt 时间延迟设置 (ms) (最大可复位时间) |
60 |
140 |
230 |
350 |
800 |
|
Δt 最长分断时间 (ms) |
140 |
200 |
320 |
500 |
1000 |