DOCA0218ZH-00

MicroLogic A 脱扣单元设置步骤

  • 短按 ,滚动浏览给定参数的可能设置。

  • 长按 ,保存设置并转至下一个参数。

  • 选择了语言后,长按 ,回到测量菜单。

  1. 测量菜单中,同时按下这两个按钮,以访问通讯选件的参数设置。
  2. 选择所需的 Modbus 地址。
  3. 长按此按钮,保存设置并转至下一个参数。
  4. 选择所需的波特率。
  5. 长按此按钮,保存设置并转至下一个参数。
  6. 选择所需的奇偶校验设置。
  7. 长按此按钮,保存设置并转至下一个参数。
  8. 选择所需的语言。
  9. 长按此按钮,回到测量菜单。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.