通讯功能
Modbus 通讯选件
Modbus 通讯选件可以将 ComPacT NS 断路器连接到一个监控器或带有主站 Modbus 通讯通道的任何其它设备。
Modbus 通讯选件由 BCM ULP 断路器通讯模块组成,此模块安装在 MicroLogic 脱扣单元后方。
利用通讯选件,ComPacT NS 断路器可以连接到以下网络:
-
RS-485 串行线路网络,藉由 Modbus 协议,通过适用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口来连接
-
Ethernet 网络,藉由 Modbus TCP/IP 协议,通过通过适用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口或者 IFE Ethernet 配电盘服务器来连接
有关更多信息,请参阅 DOCA0220ZH ComPacT NS - Modbus 通讯指南。