DOCA0218FR-00

Calibreur long retard

L’un des quatre calibreurs long retard interchangeables peut être utilisé pour limiter la plage de réglage du seuil long retard afin d’obtenir une plus grande précision de la protection long retard.

Sélection du calibreur long retard

Les calibreurs disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant :

Référence

Plage de réglages de la valeur Ir

C33542

Standard

0,4-1 x Ir

C33543

Réglage bas

0,4-0,8 x Ir

C33544

Réglage haut

0,8-1 x Ir

C33545

En l'absence de protection long retard, Ir = In pour la protection court retard

NOTE: Si aucun calibreur long retard n'est installé, le déclencheur continue de fonctionner dans les conditions dégradées suivantes :
  • Le paramètre de courant long retard Ir est 0,4.

  • La temporisation long retard tr correspond à la valeur indiquée par le sélecteur.

  • La fonction de protection différentielle est désactivée.

Procédure de remplacement

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la documentation NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou ses équivalents locaux.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations de cet appareil avant de travailler sur ou dans celui-ci.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension.
  • Faites attention aux dangers potentiels et vérifiez soigneusement qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
risque de détérioration du déclencheur
Avant d'effectuer les essais de tenue diélectrique, les actions suivantes sont obligatoires :
  • Retirez le calibreur long retard du déclencheur MicroLogic E.
  • Débranchez tous les auxiliaires électriques (par exemple, les déclencheurs voltmétriques MX ou MN) connectés à l'appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Procédez comme suit pour changer ou retirer le calibreur :

  1. Ouvrez le disjoncteur

  2. Ouvrez le capot de protection du déclencheur.

  3. Notez les réglages des commutateurs.

  4. Desserrez la vis de montage du calibreur long retard.

  5. Retirez le calibreur réglable.

  6. Inspectez la zone de montage pour détecter d'éventuels débris et contaminants.

  7. Prenez le calibreur de rechange.

  8. Insérez délicatement le calibreur de remplacement.

  9. Serrez la vis de montage du calibreur long retard.

  10. Réglez les paramètres du déclencheur sur les valeurs notées précédemment ou modifiez les réglages.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.