DOCA0218ZH-00

复位总有功电能

  1. 根据需要多次按 以访问总有功电能屏幕(显示了总有功电能的整数部分),然后选择有功电能屏幕。
  2. 按住 3 至 4 秒,以执行复位。释放按钮后,旧值更改为新值(从 0 开始)。
  3. ,回到主菜单。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?