DOCA0218ZH-00

复位电流最大值

  1. 根据需要多次按 以访问 I2 最大值屏幕,然后选择要复位的最大电流值(例如,I2 max)。
  2. 按住 3 至 4 秒,以执行复位。旧值将更改为当前值(新的最大值)。
  3. 根据需要多次按 以选择其他要复位的最大值,从而选择其他要复位的值,或者回到主菜单。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?