DOCA0218ZH-00

自定义快速浏览

自定义快速浏览配置

“快速浏览”出厂配置包括九个屏幕,其说明参见相关主题

可以更改出厂配置的某些或全部屏幕,最多可更改 10 个屏幕。

如果删除了所有“快速浏览”屏幕,短按 将不产生任何作用。显示模式将保持为“树形导航”模式。

删除屏幕

按照以下步骤从“快速浏览”中删除屏幕:

  1. 确保您处于“快速浏览”的手动控制模式下,如有必要,短按 (< 1 秒),以激活自动滚动,然后短按 (< 1 秒),以激活“快速浏览”模式的手动控制。

  2. 当显示了要删除的屏幕时,长按 (> 4 秒)。

  3. 如果显示 OK dEL 消息,则表示屏幕已删除。

添加屏幕

按照以下步骤添加(从导航树中选择的)屏幕:

  1. 访问“树形导航”模式。

  2. 在此模式下,显示要添加的屏幕,如树形导航中所述。

  3. 在显示了所选屏幕时,长按 (> 4 秒)。

  4. 如果显示 OK Add 消息,则表示屏幕已添加到“快速浏览”配置。它位于“快速浏览”的最末位置。

注: 如果试图将屏幕添加到已包含 10 个屏幕的现有配置,则会显示 QV full 消息。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?