DOCA0218ZH-00

MicroLogic E 设置

设置

MicroLogic E 脱扣单元有两种类型的设置:

  • 测量设置

  • 通讯设置(可选)

相应参数(如网络类型、功率符号)具有可以或必须根据安装或用户需求更改的缺省值。

下表列出了这些参数及其可能的值。这些参数的实际显示顺序如下表所示。

测量设置

参数

定义

格式(X = 数字)

缺省值(单位)

缺省屏幕

可能的值

功率需量计算的间隔(窗口)

计算功率需量所耗费的时间。

XX

15(分钟)

5 至 60

(步长为 1 分钟)

电流需量计算的间隔(窗口)

计算电流需量所耗费的时间。

XX

15(分钟)

5 至 60

(步长为 1 分钟)

网络类型(3 线或 4 线)和断路器极数 (CT)。

  • 设置 43 = 4 线 (3ph+N) 和 3 极断路器 (3 CT)

  • 设置 44 = 4 线 (3ph+N) 和 4 极断路器 (4 CT) 或 3 极断路器 (3 CT) + 外部 CT

  • 设置 33 = 3 线 (3ph) 和 3 极断路器 (3 CT)

    注: 对于在 3 线系统(未配置中性线)上使用的 3 极断路器,始终将这个值设置为 33,以避免指示无意义的相电压。

XX

43

43

44

33

功率符号

缺省情况下,MicroLogic E 脱扣单元将通过顶部端子流入断路器进而流至连接到底部端子的负载的电源视为正(顶部馈电)。

+ 或 - - +

+

- -

“快速浏览”显示时长

“快速浏览”模式下每个屏幕的显示时长

X

2(秒) 1 至 9

通讯设置

在安装有 BCM ULP 通讯模块的情况下,必须设定通讯设置。

通讯模块只能在安装后设置。如果修改已在运行的系统上的设置,可能导致通讯丢失。

参数

定义

格式(X=数字)

缺省值(单位)

缺省屏幕

可能的值

Modbus地址 MicroLogic E 在其所连接的 Modbus 网络上的 Modbus 地址。

XX

47

1 至 47
波特率 每秒通过 Modbus 网络交换的千位数 (kBaud)

XX.X

19.2 (kb) 9.6/19.2
奇偶校验位 用于根据传输数据组中的位数进行错误校验。

E 或 n

E

E(偶)

n(无)

Modbus 连接

Modbus 连接类型:

4 线 (4) 或 2 线 + ULP (ULP)

4ULP

4

4

ULP

有关安装和设置 BCM ULP 通讯模块的说明,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:5100512864A

MicroLogic E 设置步骤

参数在导航树上分为两个分支:

  • 测量设置

  • 通讯设置

按照以下步骤修改设置。在此操作后给出了 Modbus 地址和输出设置的示例。

  1. 如要访问通讯设置分支的第一个屏幕,请同时按住(四秒),以访问第一个通讯设置屏幕。其上显示了当前值。闭合的挂锁图标表示设置已锁定。

  2. 如需解锁并访问要更改的设置,请按 以打开挂锁。要更改的设置(或第一个数位)将闪烁,表示已准备好修改。

  3. ,选择新设置。可循环滚动可能的设置。每次按下都会递增到下一个设置或循环中的选项。

  4. ,确认新设置。它将停止闪烁,并将显示闭合的挂锁。

    对于两位设置,此操作设置第一个数位,第二个数位将闪烁以表示其已准备好修改。按照上述步骤进行更改,即,按 ,修改第二个数位,然后按 以确认。数位将停止闪烁,并将显示闭合的挂锁。新设置现已被锁定。

  5. ,转至通讯设置分支中下一个参数的屏幕。

    如要转到下一个分支(测量设置),请按

注: 在给定分支内,各个参数以循环方式组织。必须使用 滚动分支的所有参数,才能返回到同一参数。如要继续到下一个设置分支(或退出最后一个分支),请按

示例:设置 Modbus 地址

Modbus 地址是一个两位数字,用于标识 Modbus 网络中的 MicroLogic E 脱扣单元。

  1. 测量菜单中,将 同时按住四秒,可访问 Modbus 地址设置屏幕。

    其上显示了现有地址(缺省地址 47 或 XX)。闭合的挂锁图标表示值已锁定。

  2. ,解锁并访问第一个数位。它将闪烁,表示已准备好修改。

  3. 反复按 ,直到显示第一个数位的新值,以此修改第一个数位。您可以循环滚动所有可能的值。

  4. ,显示第二个数位,以此确认第一个数位并访问第二个数位。第一个数位将停止闪烁,第二个数位将开始闪烁,表示它已准备好修改。

  5. 反复按 ,直到显示第二个数位的新值,以此修改第二个数位。您可以循环滚动所有可能的值,就像第一个数位那样。

  6. ,确认并锁定新设置,以此确认并锁定新设置。第二个数位将停止闪烁,并将显示闭合的挂锁。新设置现已被锁定。

    注: 最大地址为 47。如果尝试设置更高的地址,则 MicroLogic 脱扣单元会将地址设置为 47
  7. 再次按 ,转到下一个参数,以此显示下一个设置屏幕。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.