测量
可能的测量和显示
MicroLogic A 脱扣单元测量瞬时电流,并将最大值存储在最大值存储器中。
MicroLogic E 脱扣单元测量的值与 MicroLogic A 脱扣单元的测量值相同,另外还测量电压、功率和电能值。
MicroLogic A/E 脱扣单元的测量结果可显示在以下位置上:
-
脱扣单元的屏幕(请参阅 MicroLogic A 脱扣单元的相关主题,请参阅 MicroLogic E 脱扣单元的相关主题)
-
可选配的 FDM121 前显示模块
-
PC,通过 Modbus 通讯 (COM) 选项实现(请参阅相关主题)。
下表显示了 MicroLogic A/E 脱扣单元的可能的测量和显示。
|
测量 |
MicroLogic A |
MicroLogic E |
显示点: |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
MicroLogic |
FDM121 |
COM |
|||
|
瞬时电流 I1, I2, I3, IN, Ig, IΔn |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
电流最大值 I1max, I2max, I3max, INmax, Igmax, IΔnmax |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
电流需量 I1、I2、I3、IN |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
电流需量最大值(峰值需量) I1 max, I2 max, I3 max, IN max |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
线电压 V12, V23, V31(3 线和 4 线系统) |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
相电压 V1N, V2N, V3N(4 线系统) |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
平均电压 Vavg |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
电压不平衡 Vunbal |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
瞬时功率 P, Q, S |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
功率最大值 Pmax, Qmax, Smax |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
有功功率需量 P |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
视在功率需量 S |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
功率需量最大值(峰值需量) Pmax |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
瞬时功率因数 PF |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
有功电能 Ep |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
无功和视在电能 Eq, Es |
– |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
如果屏幕上未显示任何信息,请参阅MicroLogic 显示器。
-
瞬时电流 I1、I2、I3 也通过 MicroLogic 正面的 LED 显示。
-
当网络类型参数设置为 4 线 4ct (44)时,MicroLogic E 脱扣单元可显示中性线电流 (IN)。
-
对于用在 4 线系统(3 相 + 中性线)上的 3 极断路器,MicroLogic 脱扣单元上的 VN 端子必须始终连接到中性线。否则,相电压测量值可能出错。
测量定义
| 测量值 | 定义 |
|---|---|
|
瞬时电流 |
瞬时电流的 rms 值。 |
|
中性线电流 |
适用于 4 极断路器或带外置中性线互感器的 3 极断路器。 |
|
电流最大值 |
自 MicroLogic 安装或上次复位以来瞬时电流的最大值(每 500 毫秒刷新一次)。 |
|
电流需量 |
给定用户可调时间间隔(例如,10 分钟)内所有瞬时电流值的平均值。 有关更多信息,请参阅计算需量值。 |
|
电压 |
电压的 rms 值。 |
|
平均电压 |
3 个线电压(V12、V23 和 V31)的平均值: |
|
电压不平衡 |
最不平衡的相上的电压不平衡,显示为 Vavg 的百分比。 MicroLogic E脱扣单元测量每相瞬时电压与 Vavg 之间的最大差值,并计算电压不平衡: |
|
瞬时功率 |
P:总有功功率 Q:总无功功率 S:总视在功率 P、Q 和 S 是 rms 瞬时值。 |
|
功率最大值 |
自 MicroLogic 安装或上次复位以来瞬时功率的最大值(每 1 秒刷新一次)。 |
|
功率需量 |
给定用户可调时间间隔(例如,10 分钟)内所有瞬时功率值的平均值。 有关更多信息,请参阅计算需量值。 |
|
瞬时功率因数 PF |
PF = P / S |
|
总电能 |
Ep:总有功电能 Eq:总无功电能 Es:总视在电能 |