长延时保护
长延时保护功能用于保护电缆(相线和中性线)免受过载影响。此功能基于实际的 rms 测量值。
热记忆
无论电流值如何(是否存在过载),热记忆功能都会在脱扣前后持续记忆电缆中的热量。热记忆通过考虑电缆的温升来优化断路器的长延时保护功能。热记忆假设线缆冷却时间约为 15 分钟。
设置 Ir 吸合电流
Ir 吸合电流设置值取决于插入到 MicroLogic A/E 脱扣单元中的长延时额定插头。有关更多信息,请参阅 长延时额定插头。
Ir 吸合电流 = 设置值 x In 额定电流。
脱扣单元标配有标准额定插头 (0.4–1 x In)。
|
额定插头 |
电流设置 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标准 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
0.95 |
0.98 |
1 |
|
低设置选项 |
0.4 |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
0.60 |
0.65 |
0.70 |
0.75 |
0.8 |
|
高设置选项 |
0.80 |
0.82 |
0.85 |
0.88 |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
0.98 |
1 |
|
断开插头 |
无长延时过流保护(对于 Isd 设置,Ir = In) | ||||||||
当电流大于 Isd 或 Ii 时,仅短延时过流保护和瞬时保护起作用。
设置 tr 时间延迟
额定插头上指示的延时设置对应于冷态条件下 6 x Ir 过载时的脱扣时间。
下表显示了取决于 tr 时间延迟的脱扣时间。
|
脱扣时间(秒) |
精度 |
tr 时间延迟 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
||
|
1.5 x Ir 下 |
0 到 -30% |
12.5 |
25 |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
6 x Ir 下 |
0 到 -20% |
0.5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|
7.2 x Ir 下 |
0 到 -20% |
0.34 |
0.69 |
1.38 |
2.7 |
5.5 |
8.3 |
11 |
13.8 |
16.6 |