DOCA0218ZH-00

显示总有功电能

MicroLogic E 通电后消耗的总有功电能 (Ep) 显示在一个或两个屏幕上:

  • 第一个屏幕显示总电能的整数部分 (MWh)

  • 第二个屏幕显示总电能的小数部分 (MWh)。

示例:Ep 显示 = 26.233 MWh (26233 kWh)

以 MWh 为单位显示总电能的整数部分(最多 6 位)

以 Mwh 为单位显示总电能的小数部分(在小数点后最多 3 位,前面是整数部分的最后一位)

,可转至小数部分的屏幕。

,可转至整数部分的屏幕。

无论“功率符号”参数的值为何,都会计算总有功电能 (Ep),并将其显示为正值。可显示的最大总有功电能为 999 999 999 MWh。如果总有功电能持续增加,则显示的值将保持为 999 999 999 MWh。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.