DOCA0218ZH-00

HMI 显示模式

定义

  • MicroLogic A 脱扣单元只有一种显示模式:“树形导航”模式,用于通过菜单结构访问数据。

  • MicroLogic E 脱扣单元具有两种显示模式:

    • “树形导航”模式,用于通过菜单结构访问所有数据。

    • “快速浏览”模式,可显示选择的数据

“树形导航”模式

在“树形导航”显示模式下,使用显示屏下方的按钮在菜单结构中导航。“树形导航”显示模式可显示一个菜单网络,包括监测值和可编辑配置设置。

有关如何使用键盘按钮来执行以下操作的详细说明,请参阅使用键盘按钮导航

  • 导航菜单结构

  • 访问和编辑设置

有关菜单结构和设置的更多信息,请参阅“树形导航”模式

“快速浏览”模式

MicroLogic E 脱扣单元还提供“快速浏览”模式。“快速浏览”模式以可配置的时间延迟自动依次显示(最多)10 个屏幕。其中提供了超控功能,可用于允许手动滚动。

“快速浏览”是 MicroLogic E 脱扣单元的出厂设置的显示模式。

您可以修改在缺省配置中定义的“快速浏览”屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?