DOCA0218ZH-00

显示脱扣日志 (MicroLogic E)

简介

MicroLogic E 脱扣日志以列表形式显示最近 10 次脱扣。

对于每次脱扣,将记录以下信息并在三个屏幕上进行显示:

  • 脱扣原因

  • 脱扣日期

  • 脱扣时间

示例:显示脱扣日志中记录的 5 次脱扣的第一个(最新)脱扣。

Ir:脱扣原因

:指示脱扣日志显示的符号

1:脱扣编号(1 为最新)

5:记录的脱扣总数

如要显示脱扣日志:

  1. ,滚动每次脱扣的三个屏幕。

    在本例中,脱扣日志中记录的最新脱扣是由长延时保护于 2022 年 1 月 3 日 12 时 34 分 56 秒导致的脱扣。

  2. 再次按 ,查看日志中的下一个脱扣。

按照可能的原因划分的脱扣屏幕的列表

原因 描述 屏幕显示

Ir 脱扣

长延时保护

Isd 脱扣

短延时保护

Ii 脱扣

瞬时保护

Ig 脱扣

接地故障保护

Ap 脱扣

自动保护

注: 瞬时保护脱扣 (Ii) 在脱扣日志屏幕上以与短延时保护脱扣 (IsdIsd) 相同的方式指示。两者都由短路引起。

脱扣日期和时间

对于每个脱扣日志屏幕,MicroLogic E 脱扣单元将显示脱扣的日期和时间。每当接通 24 Vdc 控制电压时,日期和时间都从 2000 年 1 月 1 日重新开始。

MicroLogic E 脱扣单元的日期和时间需要用到通讯选件。MicroLogic E 的日期和时间可以通过以下其中一种方式手动设置:

  • 使用 FDM121 前显示模块

  • 利用通讯网络发送设置命令的方式

可以自动更新 MicroLogic E 日期和时间:

  • 使用 IFE Ethernet 接口并在下列条件下:

    • Ethernet 接口已配置为 SNTP 模式

    • Ethernet 接口接收到来自 SNTP 服务器的日期和时间更新请求

  • 使用 IFM Modbus-SL 接口接收到来自 SNTP 服务器的日期和时间更新请求

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.