瞬时保护
-
瞬时保护功能有助于保护配电系统免受强大短路的影响。与短延时保护功能相反,瞬时保护的时间延迟不可调。
一旦电流超过设定值,脱扣命令便立即发送到断路器,固定的时间延迟为 20 毫秒。
-
此功能测量实际的 rms 值。
瞬时吸合电流
|
MicroLogic 2.0 A/E |
吸合电流 (精度 ±10%) |
Isd = Ir x ... |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
|
MicroLogic 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A |
吸合电流 (精度 ±10%) |
Ii = In x ... |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
OFF |