DOCA0218ZH-00

设置步骤

  1. 打开保护盖。
  2. 使用旋钮进行必要的设置。设定值以绝对值的形式自动显示在屏幕上,并附带有相关单位:
    • 电流,单位为安培(A 和 kA)。

    • 时间延迟(秒)。

    如未显示任何信息,请参阅 MicroLogic 显示器

  3. 如未采取其他操作,则显示器将在几秒后回到电流测量的主菜单。
  4. 关闭保护盖,必要时安装铅封以保护设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?