DOCA0218ZH-00

“快速浏览”视图

激活和停用快速浏览

  • 首次通电时,MicroLogic E 脱扣单元自动激活“快速浏览”,并滚动浏览出厂配置的屏幕。

  • 短按 (<1 秒),可激活经典树形导航模式。再次短按此按钮(<1 秒),可返回到“快速浏览”模式。

  • 在“树形导航”和“快速浏览”模式下,显示的第一个屏幕是屏幕 1,但在树形导航模式下,屏幕将最终变为显示最大负载相的瞬时电流。

快速浏览滚动的手动控制

“快速浏览”屏幕的自动滚动可被暂停,以便例如使某个屏幕显示超过 2 秒,从而记录测量值。

短按(< 1 秒)

停止滚动并在未执行其他操作时使当前屏幕显示 20 秒。

然后便可以手动依次滚动每个“快速浏览”屏幕。

短按(< 1 秒)

如果未执行其他操作,则使下一个屏幕显示 20 秒。

回到自动滚动

在 20 秒内没有操作时,将重新激活自动滚动。

导致自动滚动中断的事件

“快速浏览”屏幕的自动滚动也会被以下事件中断:

  • 脱扣(在按下 以复位脱扣之前,保持中断状态)

  • 更改保护设置

  • 电池测试(在按下了测试按钮时)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?