DOCA0218ZH-00

设置中性线保护

在四极断路器上,可以使用 ComPacT NS 断路器上的三位旋钮为第四极选择中性线保护类型:

  • 中性线不受保护 (4P 3D)

    注: 对于 4P 3D 设置,中性线中的电流不得超过断路器的额定电流。
  • 0.5 In 时的中性线保护(3D + N/2,出厂设置)

  • In 时的中性线保护 (4P 4D)

  1. 中性线保护三位旋钮的护盖。

按照以下步骤设置中性线保护类型。

  1. 拆除开关护盖。

  2. 选择保护类型。

  3. 将护盖装回原位。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.