短延时保护
-
短延时保护功能有助于保护配电系统免受预期短路的影响。
-
短延时时间延迟可用于确保下游断路器的保护。
-
此功能测量实际的 rms 值。
-
I²tON 和 I²tOFF 选项可增强下游设备的保护。
-
将 I²t 曲线与短路保护相结合:
-
若选择了 I²tOFF:保护功能实现定时限曲线;
-
若选择了 I²tON:保护功能实现 I²t 反时限曲线(最高 10Ir)。高于 10Ir 时,时间曲线为定时限曲线。
-
-
区域选择联锁 (ZSI)。
短延时和接地故障保护功能通过延迟上游设备从而为下游设备提供清除故障所需的时间,来启用延时保护。区域选择联锁可用于使用外部接线来获得断路器之间的全保护。
有关区域选择联锁功能的特性和外部接线,请参阅区域选择联锁 (ZSI)。
短延时吸合电流 Isd
| 吸合电流(精度 ±10%) | Isd = Ir x ... | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
时间延迟 tsd
|
tsd 时间延迟 (s) |
I²t OFF |
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
I²t ON |
– |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
|
在 I²t ON 或 I²t OFF 状态下,10 x Ir 时的脱扣时间 (ms) |
最长可复位时间 |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
最长分断时间 |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |