DOCA0218ZH-00

LED 指示灯

过载指示 LED

  1. 红色 LED 表示一个或多个相溢出

  2. 过载 LED:表示长延时电流设置 Ir 已溢出

电流指示 LED

脱扣单元正面的电流指示 LED 持续显示在相 1、2 和 3 上测得的电流,这些测量值以长延时电流设置 Ir 的百分比形式进行显示。

脱扣原因指示 LED

四个脱扣原因 LED 的指示取决于 MicroLogic 脱扣单元的型号。

LED 描述

MicroLogic 2.0 A/E, 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A:由于长延时保护导致的脱扣

  • MicroLogic 2.0 A/E:由于瞬时保护导致的脱扣

  • MicroLogic 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A:由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣

  • MicroLogic 2.0 A/E, 5.0 A/E: Not applicable

  • MicroLogic 6.0 A/E:由于接地故障保护导致的脱扣

  • MicroLogic 7.0 A:由于接地漏电保护导致的脱扣

MicroLogic 2.0 A/E, 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A:由于自动保护导致的脱扣。

自动保护功能(温度过高或短路电流高于断路器容量)使断路器分闸,并使 Ap LED 亮起。

注: 如果断路器保持合闸状态,且 Ap LED 保持亮起,请联系现场服务代表。

激活后,LED 保持亮起,直到本地复位。

注:
  • 导致脱扣的原因可能同时有多个。按时间顺序指示上次脱扣原因的 LED 是唯一保持亮起的指示灯。

  • 电池保持脱扣原因指示。如果没有指示,请检查电池。

复位脱扣原因指示

  1. 确定断路器脱扣的原因。保持脱扣原因指示,直到脱扣单元复位此指示。

  2. ,复位脱扣原因指示 LED。

有关脱扣后复位和合闸断路器的步骤的更多说明,请参阅 DOCA0221ZH ComPacT NS - 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.