DOCA0218ZH-00

计算需量值 (MicroLogicE)

简介

MicroLogic E 脱扣单元计算并显示:

  • 相电流和中心线电流的需量值

  • 总有功功率的需量值。

最大(峰值)电流需量和功率值存储在存储器中。所有需量值每分钟更新一次。

定义

某个参量的需量值是此参量在给定时间段内的平均值。在电力系统中,它尤其用于电流和功率。需量值不应与瞬时值或平均(或中间)值混淆,后者通常指 3 个相位的瞬时值的平均(或中间)值。

计算间隔

计算平均值的时间间隔(或窗口)可以有 2 种类型:

  • 固定窗口

    在固定测量窗口结束时:

    • 计算和更新该窗口范围的需量值,

    • 新需量值在新窗口范围内初始化,在上一个窗口结束后即开始。

  • 滑动窗口

    在滑动窗口结束时:

    • 计算和更新该窗口范围的需量值。

    • 新需量值在新窗口范围内初始化,在上一个窗口结束一段时间(始终小于窗口的持续时间)后开始。

滑动窗口的持续时间可以根据电流和功率需量分别设置,设置范围为 5 至 60 分钟,步长为 1 分钟(请参阅测量设置)。缺省设置为 15 分钟。

间隔之间的时间偏移等于 1 分钟。

计算方法

MicroLogic E 脱扣单元使用二次方模型计算电流需量和功率需量。

二次方需量值模型表示导线温升(热像)。

电流 I(t) 在时间间隔 T 内产生的温升等于恒定电流 Ith 在同一时间间隔内产生的温升。此电流 Ith 表示电流 I(t) 在时间间隔 T 内的热效应。

根据热模型计算需量值时,必须始终在滑动窗口上执行。

注: 热需量值与 rms 值相似。

峰值需量值

MicroLogic E 脱扣单元可计算:

  • 自上次复位以来相电流和中性线电流的最大(峰值)需量值,

  • 自上次复位以来总有功功率的最大(峰值)需量值。

峰值需量值可通过以下方式访问和/或复位:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.