DOCA0218ZH-00

简介

树形导航

每个 MicroLogic 脱扣单元有两个导航树:

  • 显示树,用于查看脱扣单元的主要值和设置

  • 设置树,用于修改设置。

每个树结构分为多个分支。

每个分支都可访问值或设置,具体取决于 MicroLogic 脱扣单元的类型,例如:

  • 测量(瞬时电流、电流需量、最大瞬时电流、电压、功率、电能)。

  • 脱扣日志

  • 保护设置显示

  • 设置(用于修改通讯、测量或输出参数)。

有关树分支的详细信息:

缺省屏幕

缺省屏幕显示最大负载相的瞬时电流。

示例:相 1 是最大负载相。

使用键盘按钮导航

按钮

描述

按下菜单按钮,可:

  • 滚动树结构的不同分支。

  • 从树结构的最后一个分支回到“显示树”的瞬时电流 I1 屏幕。

  • 验证并锁定两位设置 (MicroLogic E)。

  • 短按箭头按钮(< 1 秒),可滚动分支的不同屏幕。

  • 长按箭头按钮(> 4 秒),可复位最大值或保存设置。

同时按菜单和箭头按钮,可从“显示树”的任何屏幕进入“设置树”。长按(> 4 秒)。

(MicroLogic E)

按下此按钮,可

  • 从“树形导航”模式更改为“快速浏览”模式。

  • 解锁并访问锁定的设置。

  • 滚动设置参数。

如果几秒内未按下任何按键,则显示缺省屏幕。

屏幕信息

屏幕显示信息下方的向下箭头(一个、两个或三个箭头)的位置表示相关的相,如下面的屏幕所示。

中性线中的 6 A 电流(箭头位于 N 上方)。

1/A 的 360 A 电流(箭头位于 1/A 上方)。

1/A2/B 之间的 380 V 线电压(箭头位于 1/A2/B 上方)。

2/B 与中性线之间的 220 V 相电压(箭头位于 N2/B 上方)。

三相的 2.556 MW 总有功功率(箭头位于 3 个相上方)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?