DOCA0218ZH-00

简介

MicroLogic E 脱扣单元上的“快速浏览”让操作人员无需触碰脱扣单元键盘,即可快速查看最重要的电气测量值(电流、电压、有功功率、电能)。

这些屏幕自动循环滚动,以便操作人员可以依次查看所有主要电气测量值。

在“快速浏览”模式下,电流条形图和过载 LED 始终可见。

“快速浏览”屏幕描述

“快速浏览”可用于显示在以下位置中定义的屏幕:

  • 出厂配置

  • 自定义配置

出厂配置中定义的屏幕

MicroLogic E 脱扣单元随附的“快速浏览”出厂配置包含以下 9 个屏幕(其实际显示顺序如下所示):

  1. 1/A 的电流

  2. 2/B 的电流

  3. 3/C 的电流

  4. 电压:相电压 (V1N) 或线电压 (V12)

  5. 电压:相电压 (V2N) 或线电压 (V23)

  6. 电压:相电压 (V3N) 或线电压 (V31)

  7. 总有功功率

  8. 有功电能:整数部分(最多 6 位)(MWh)

  9. 有功电能:整数部分的最后一位加上小数部分的 3 位

有关定义要在“快速浏览”中显示的屏幕的详细说明,请参阅自定义快速浏览

每个屏幕显示 2 秒,然后便会切换至列表中的下一个屏幕。这个时长可以调整,调整范围为 1 秒至 9 秒,调整步长为 1 秒。有关更多信息,请参阅测量设置

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.