MicroLogic 显示器
简介
MicroLogic 显示器在工作时不需要使用外部电源。
如果电流降至低于0.2 x In(In = 额定电流),则会关闭显示器。
可选的 24 Vdc 外部电源可用于保持电流显示,即使当电流降至低于 0.2 x In 时,也可显示电流值。
有关连接外部电源的更多说明,请参阅 DOCA0221ZH ComPacT NS - 断路器和隔离开关 - 用户指南 中的电气图。
背光和最大值存储器
在以下情况下,会禁用显示器背光:
-
单相电流小于 1 x In
-
双相电流小于 0.4 x In
-
三相电流小于 0.2 x In
在电流低于 0.2 x In 时,最大值存储器不工作。