显示保护设置
| 保护设置 | 每种 MicroLogic 脱扣单元型号的可用性 | 操作 | 设置显示(所示的示例为 MicroLogic P 屏幕) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.0 A 2.0 E |
5.0 A 5.0 E |
6.0 A 6.0 E |
7.0 A |
|||
| 长延时电流设置 Ir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
先显示 Ir 值。 |
|
| 长延时时间延迟 tr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 短延时吸合电流 Isd | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 短延时时间延迟 tsd | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 瞬时吸合电流 Ii | – | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 接地故障吸合电流 Ig | – | – | ✔ | – |
或者... |
|
| 接地漏电吸合电流 IΔn | – | – | – | ✔ |
...IΔn 值。 |
|
| 接地故障时间延迟 tg | – | – | ✔ | – |
或者... |
|
| 接地漏电时间延迟 Δt | – | – | – | ✔ |
...Δt 值。 |
|