DOCA0218FR-00

Réinitialisation de l’énergie active totale

  1. Sélectionnez l’écran correspondant à l'énergie active en appuyant sur autant de fois que nécessaire (affichage de la partie entière de l’énergie active totale).
  2. Réinitialisez en maintenant enfoncé pendant 3 à 4 secondes. L'ancienne valeur passe à la nouvelle valeur (à partir de 0) lorsque vous relâchez le bouton.
  3. Appuyez sur pour revenir au menu principal.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.